This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Wi-Fi 传输中的帧丢失

Guru**** 2591580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/800839/cc3220sf-launchxl-wi-fi-losing-frame-on-wifi-transmission

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

大家好、需要你们的一些建议、我将简短地说、我执行了一些 Windows 应用和嵌入式应用程序、这些应用程序通过 Wi-Fi 连接从加速计传输数据、计数器值计算如果在 Windows 应用程序和 CC3220SF Bord 之间接收到数据、则该数据的格式如下: X=Value&y=Value&z=Value&count=value。 我现在的问题是有关行为的、因为我在10Hz、50Hz、75Hz 和100Hz 上进行了测试、此电路板未达到预期、对此我没有任何解释。 我的期望是在小频率下获得更多的数据丢失、在大频率下获得小数据丢失。 在我的例子中、我在小频率下获得了更多的松散、在大频率下获得了一些松散、对此我没有任何解释。 您可以在下面看到的行为图表:  

第一个图表是当数据通过通道上的单个 Wi-Fi 网络传输时、第二个图表是在同一通道上存在任何其他 Wi-Fi 网络时。

如果您对此有一些技术说明、请在此帖子中重放或评论、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Severin、

    我无法理解您的问题。 您是否在说、随着您向 Windows 应用程序发送数据的速率的提高、您会发现这些数据包中的大部分没有到达 PC、导致您接收到的数据更少?

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但这种行为是正常的、但在大时间采集时获取的数据比在小时间采集时获取的数据要多、这是我的预期
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认数据包是否正确地从设备发出? 您可以读取 sl_Send 的返回代码并打印该值以进行验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Severin、

    您是否仍然遇到此问题?

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。