This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:未在频谱分析仪上捕获无线电工具 TX

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/806657/cc3100-radio-tool-tx-not-captured-on-spectrum-analyzer

器件型号:CC3100

你(们)好

我有一个由主机 MCU 控制的 CC3100芯片。 在主机上、我使用无线电工具的源代码使 CC3100在通道6上持续传输。  我尝试测量在频谱分析仪上产生的信号。

当我在 sta 模式下运行 CC3100并连接到 AP 时、我可以看到频谱分析仪上的响应分布在通道上。 但是、当我通过无线电工具源代码运行同一个芯片时、我在频谱分析仪上看不到相应的输出。  

连续 TX 的伪代码:

WiFi_TakeOutOfReset (0);


RAW=SL_Start (NULL、NULL、NULL);
断言(ray==0);

RET=SL_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (0、0、0、0、0、 0)、NULL、0);
断言(0 = ret);


RET = SL_Stop (0xFFFF);
断言(ret ==0);

RET = SL_Start (NULL、NULL、NULL);
断言(ret ==0);

memset (data_frame、0、size);

SL_NetCfgGet (SL_MAC_ADDRESS_Get、NULL、&pConfigLen、&TemplateFram[TA_OFFSET]);
memcpy (TemplateFram[RA_offset]、dest_mac_addr、sl_BSSID_length);
memcpy (TemplateFram[DA_offset]、dest_mac_addr、sl_BSSID_length);
memcpy (data_frame、TemplateFrame、sizeof (TemplateFrame));

SlRateIndex_e RATE = RATE 1M;


RAW_Socket = SL_Socket (SL_AF_RF、SL_SOCK_RAW、通道);

RET=SL_SetSockOpt (raW_socket、SL_SOL_PHY_OPT、SL_SO_PHY_NUM_FRAME_TO_TX、&numberOfFrames、sizeof (unsigned long));
断言(ret=0);

int i;
for (i=0;i<2000;i++)

    RET=SL_Send (RAW_Pocket、DATA_FRAME、SIZE、SL_RAW_RF_TX_PARAMS (通道、速率、 POWER_LEVEL、前导码);
    assert (ret=size);

TX_THREAD_SLEEP (OS_TICKS_PER_msec * 500);
RET = sl_close (RAW_SOCKET);
断言(ret ==0);


//sl_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (1、0、0、0、0、 0)、NULL、0);
RAW=SL_Stop (0xFFFF);
断言(ray==0);


WiFi_PutInReset (1);

对于这个应用、通道= 6、电源= 0、前导码= sl_long_帧 和 numberOfFrames = 0

我在这里缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、

    您是否使用无线电工具 GUI、或者只是尝试使用原始套接字发出信号?

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试通过原始套接字发送信号。 不使用 GUI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent

    我们非常感谢您提供有关此方面的任何更新。

    此致

    Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    您能否使用 GUI 进行测试并查看此问题是否仍然存在? 您是否从无线电工具源代码中获取了此伪代码? 您的 TX 参数是什么 (通道、速率、POWER_LEVEL、前导码)?

    BR、

    Vince