This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:蓝牙 TX 功率

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/802261/wl1831mod-bluetooth-tx-power

器件型号:WL1831MOD

大家好、

WL1831MOD 数据表的表6-2表明、蓝牙的"最大 TX 功率"为11.7dBm"典型值"。 未指定最小值/最大值。 因此、在最坏的情况下、如果将 WL1831MOD 配置为使用最大功率、最小输出功率是多少?

我的客户希望达到20dBm 或至少接近它。  

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    由于与典型值相比制造容差为+/-1.5dBm、因此零件间存在差异。 在这里、我们将无法实现 BT 的20dBm 要求。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Riz。

    为了满足 BT 20dBm 的要求,我们是否可以在天线之后使用外部 LNA? 认证是否仍然可用?

    提高模块(发射) BT 的功率输出、保持 ETSI/CE 认证的最佳解决方案是什么?

    谢谢、

    Dayan Lombardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dayan、

    我们无法使用模块增加 BT 的输出功率。 模块内的 BLE 路径为 RX/TX 路径共享一个引脚、因此、如果您向输出引脚添加 PA、则会阻止 RX 信号。 因此、遗憾的是、这是不可能的。 无线电认证的规则还规定、如果您更改射频路径中的某些内容(天线匹配除外)、则认证有效、需要进行一些额外的测试。

    简而言之、我们无法提高模块中 BT 的输出功率。

    谢谢

    Riz