主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 CC3220MOD、 TPS62160
我们开发了定制板(cc3220modasf)时间、仅连接了模块。
CC3220启动的焊盘(3.3V)连接到我们的定制板电源。
我们的定制板工作正常、我可以进行调试和刷写、但在断电后模块会自动关闭、通电后模块加热工作正常。
为什么模块是标题?
瓦苏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们开发了定制板(cc3220modasf)时间、仅连接了模块。
CC3220启动的焊盘(3.3V)连接到我们的定制板电源。
我们的定制板工作正常、我可以进行调试和刷写、但在断电后模块会自动关闭、通电后模块加热工作正常。
为什么模块是标题?
瓦苏
您好!
很抱歉。 是的、我之前的帖子 (CC3220SF 的散热焊盘)是针对 CC3220SF 的。 请忽略它。
您是否将模块的散热垫55至63焊接到 PCB 上? 您的 PCB 与这些焊盘之间需要良好的热接触、以进行热传递。
以下 是 CC3220MODAx 的引脚排列、可供您随时参考。
什么是 Vbat 电压? 您是否检查了 Vbat 电压?
您是否检查了电流消耗? 有关电流消耗规格、请参阅数据表的表5.4。
如果消耗的电流超过指定值、则可能是模块的问题。
您测试了多少个电路板? 所有电路板是否都存在相同的问题?
谢谢、
PM
谢谢、
尊敬的 Jan、PM:
感谢您的回答、
PM:
将模块的散热垫55至63连接到 PCB?
是的、它已连接并焊接到 PCB 上
电源?
外部可变电源通过3.3V、450mA 进行调节(之后也会发热)
测试了多少个电路板?
我在测试两个板时遇到相同的问题。
1月:
PCB 仅与模块和 LED 焊接、闪存 uart0上拉、SOP。
我们没有热像仪、但即使是1分钟、您也无法连续接触到这么多热量。
我们提供了一些第三方公司。
该 ESD 会产生多大的热量?
我附加了带 PCB 图像的模块。
问题是什么?
如何解决此问题?
瓦苏
您好、Vasu、
您的问题不是很明显。 这样的使用电流为450mA 太大。 我自己的硬件与 CC3220MOD 搭配使用、许多其他芯片的功耗约为100mA。 我使用 CC3220常开电源策略和电源 LDO (5V 至3.3V)。 如果您的模块太热、无法触摸、这也是错误的。
从我的角度来看、您的设计或制造(焊接)存在明显的问题。 根据我的经验、您可能会遇到以下问题:
- PCB 设计错误(PCB 制造问题不太可能出现)
-外部组件问题(SOP 电阻器值错误)
-制造问题(由于焊接错误导致模块下方短路)
-模块损坏(由于 ESD 或错误处理)
从我的角度来看、最好的方法是使用热像仪来确定导致热和 X 射线焊接检查的原因。
1月