This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:SDK 内的认证过期日期

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/803928/cc3220moda-certification-expired-date-inside-sdk

器件型号:CC3220MODA

您好!

我的客户询问 TI 是否可以延长以下认证文件的有效期限。
(这些文件有效期至2026年。)

在 SDK 安装文件夹下;
\tools\cc32xx_tools\certificate-spool\
dummy-root-ca-cert.der
dummy-trusted-ca-cert.der
dummy-trusted-cert.der

有可能吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koichiro、

    为什么? 客户应仅将其用于开发目的。 到期日期对当前 SDK 无关紧要。

    最棒的
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    是的、你是对的。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎