This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:HTTP 服务器 POST 或 Put 响应可能包含有效载荷参数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/805803/launchcc3220modasf-http-server-post-or-put-response-could-contain-the-payload-parameter

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

各位专家:
在发出 POST 请求或 PUT 请求时,HTTP 服务器是否可以包含有效载荷参数?

但是,我们已经根据手册尝试了放置,然后发布   
8.7.4中的"与 POST 一样、响应不能包含任何有效负载、仅 HTTP 标头"。

非常感谢您的友好检查。

此致、

Hitoshi Sugawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitoshi、

    只是为了确保我理解、您要求将其作为功能请求? 请描述用例以及需要支持的原因。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben M、
    感谢您的跟进。

    例如、有两个 CC3220MODA。 一个是 AP、另一个是基站。
    1. HTTP 服务器在 AP 上运行。
    2.数据通过 HTTP PUT 方法和有效载荷从站点发送到 AP。
    3.当 AP 接收 HTTP PUT 方法时、它将数据响应到负载上。
    4.工作站侧处理来自 Put 方法响应的有效载荷。

    我们希望实现这一目标。
    是否有任何方法可以为 Put 和 Post 添加有效载荷?

    非常感谢您的友好帮助。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitoshi、

    不可以、使用网络处理器中集成的 HTTP 服务器时、无法添加此内容。 替代办法是:
    1)使用您自己在主机 MCU 上运行的 HTTP 服务器实现(与其他线程类似、您正朝着这个方向发展)

    2) 2)实施一种解决方案、其中负载不必在响应中发送回客户端、而是在发出后续 get 命令后发送回客户端。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben M、
    感谢您的确认。
    将考虑替代方案。
    再次感谢你。
    此致、
    Hitoshi Sugawara