This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:添加外部前端以增加发射功率?

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/806310/wl1805mod-adding-an-external-front-end-to-increase-transmit-power

器件型号:WL1805MOD

我有一位客户有兴趣添加外部前端以增加发射功率。

如何同步 WL1805收发器和前端?

如果无法做到这一点、产品系列中是否有任何替代解决方案可实现这一点?  客户希望实现500mW-1W 的输出功率。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory、

    这是不可能的、也没有替代解决方案、因为 IC 的内部 PA 和 LNA 连接到同一个射频引脚。
    是的、您可以使用负载拉方法实现外部 PA 以增加 TX 功率、但器件无法接收任何内容。

    BR、