This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:WiLink -入门指南和工作 Wiki

Guru**** 2552150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/805448/linux-wl1835mod-wilink---getting-started-guide-and-a-working-wiki

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好!

我已经开始查看 WiLink 8、特别是网状部分。

我正在寻找入门指南、其中列出了开始配置网状网络所需的步骤。

我浏览过 TI 网站和 Wifi 论坛...

链接:processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx

但页面不会加载... 那么、您是否有指向工作 Wiki 的链接??

我正在使用 BeagleBone Green 板、并且刚刚开始使用。

感谢您的帮助。

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以参阅本文档: www.ti.com/.../swaa166.pdf
    本文档详细介绍了 wl8 mesh、要使用的脚本等

    谢谢、
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢-是的、我找到了要使用的脚本等。

    在运行 mesh_start.sh 之前、您能否指向我应该执行的操作的说明/检查清单?
    (只需检查全部完成)。

    您是否知道此 wiki 链接不起作用的原因?
    processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx

    BR、
    Martin C.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin,我不确定我们是否有此方案的核对表。 MEST 启动脚本基本上会创建 mesh0接口。确保内核支持 mesh、即 CONFIG_mac80211_mesh 设置为"y"。

    Saurabh