This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:Wi-Fi 论坛

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/806002/linux-wl1801mod-wi-fi-forum

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

e2e.ti.com/.../WiFi_5F00_CrashLog.txtHi、

我观察到在 i.Mx6ulevek 板上运行 WiLink 时驱动程序崩溃。  

详细信息如下:

内核:4.14 (4.14.78 i.mx 分支)

Wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.242

wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.79)

wpa_supplicant v2.7

hostapd v2.7-hostap_2_7

我在从下面的线程中分离后使用上述所有内容。

Linux/WL1801MOD:Linux/WL1801MOD:带 I.MX6板的 WiLink 8.7 SP3标签软件(im6ulevk)

我之前曾提出过类似的问题,要求检查延迟。 我在 DTS 文件 w.r.t wlan 中有以下条目。

--------------------------------------

wlan_en_reg:电脑控制器@2{

兼容="稳压器固定";
reguler-name ="wlan-en-regulator ";
稳压器最小微伏=<1800000>;
稳压器最大值微伏=<1800000>;
启动延迟-us =<70000>;

/*此板的 WLAN_EN GPIO -组1、pin16 */
GPIO =<&GPIO3 7 GPIO_ACTIVE_LOW_>;
使能-低电平有效;

--------------------------------------

注:在多个目标中多次观察到崩溃,因此我看到驱动程序或配置的特定问题。 已附加崩溃日志。

请告诉我如何继续解决崩溃问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您能用降低的 SDIO 时钟频率(例如:1MHz)重新测试,也可以更改中断极性,看看这是否会产生任何差异

    Saurabh