This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:用于打开 TCP 套接字的其它 HTTP 服务器(端口80)

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/806140/launchcc3220modasf-other-http-server-to-open-tcp-socket-with-port-80

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

各位专家:

是否可以在不使用 SimpleLink 标准 HTTP 服务器或客户端的情况下实现 HTTP 服务器?

客户一直在考虑使用开放源码 HTTP 服务器/客户端、而不是我们的 HTTP 服务器/客户端。
当他们尝试通过端口80打开 TCP 套接字时、由于绑定 API 的错误、无法打开它。

那么、您能告诉他们使用 CC3220通过端口80打开 TCP 套接字吗?

如果您有任何问题、请告诉我。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitoshi、

    是的、这是绝对可能的。 我将其与我自己的 http 服务器一起使用。

    默认情况下、内部 NWP 服务器占用的 TCP 端口80。 为了能够按套接字代码使用此端口、需要禁用 NWP HTTP 服务器或更改 NWP HTTP 服务器的端口。 这可以通过 API 来实现:
    - sl_NetAppSet (sl_NetApp_HTTP_SERVER_ID、SL_NetApp_HTTP_PRIMARY_PORT_NUMBER、...

    - sl_NetAppStop (sl_NetApp_HTTP_SERVER_ID);

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    非常感谢您的支持。
    让我与客户合作解决问题。
    此致、
    Hitoshi