This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:无法下载认证报告

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/804815/wl1831mod-unable-to-download-certification-reports

器件型号:WL1831MOD

您好!

我正在尝试从   网页 http://www.ti.com/tool/download/WL18XX-REPORTS 下载 WL18MODGB 模块认证报告

但我仍然会遇到如下所述的错误

错误页面

 

请告诉我如何下载 WL18MODGB 的认证报告

谢谢、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    昨天晚上似乎出现了问题、因为其他一些软件下载也报告了这种问题。 我今天早上试了一次,似乎又来了。 请尝试再次下载。

    现在我将继续并关闭该主题、但如果您仍有问题、请随时重新打开该主题。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我现在可以下载证书。 但是、我无法访问 任何 http://processors.wiki.ti.com 页面。  

    具体而言、我正在尝试打开 http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TX_Testing 和 http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_RX_Testing 页面

    但我一直低于误差

    处理您的请求时出错。

    参考#97.cf8a6875.15590223.16c7f9f

    请告诉我这些页面是否已移至新链接?

    谢谢、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    好的、很高兴您收到了报告。 我正在检查页面为什么会关闭。 我将在它再次启动时发布。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:

    Wiki 网站再次启动。 请重试、您应该能够访问相应的页面。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢