This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:重定向功能

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/803633/cc3220moda-redirect-function

器件型号:CC3220MODA

你(们)好

关于 HTTP 客户端的重定向功能、是否有任何材料可供参考?

推荐使用 CC3220MODA 重定向功能的示例是什么?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该文档位于 SDK 的 docs/ns/文件夹中。 您在查找有关如何处理重定向的具体信息?

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Benjamin

    感谢你的答复。

    重定向将在 HttpClient_SETOPT()中启用。

    我们希望澄清重定向的设置和过程、因此询问是否有 TI 材料解释重定向。

    现在、当 HttpGet 发生重定向时、我们将收到以下消息。

    httpTask:发送失败-2006
    httpTask:发送失败-3021

    我们需要解决该误差。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、我们团队的另一名成员正在对此进行调查。 关于这一主题的持续讨论如下:
    e2e.ti.com/.../2978287

    将继续讨论该主题、以避免重复工作。 我要关闭此主题。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    好的。
    感谢您的合作。

    贝斯特雷加兹