This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:需要支持用于 CE 的 WL1837MOD 射频测试模式命令

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/805230/linux-wl1837mod-need-support-for-wl1837mod-rf-test-mode-commands-for-ce

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

谢谢您的支持、

我们目前正在研究 Variscite 基于 iMX6Q 的 SoM 模块。 此开发用于网关设计、我们计划进行 CE 认证。 我们使用 Linux OS。

为了对 CE 执行射频杂散发射测试、我们需要一个测试固件、以便于选择所需的通道、带宽等 我们希望此模块支持射频测试模式、并且我们需要使用命令集来执行射频测试。  

请向我们提供参考资料或必要的命令。

此致、

Dhananjayan