This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:AP 客户端数

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/805199/wl1807mod-number-of-ap-clients

器件型号:WL1807MOD

您好、我们的客户需要为1个 AP 连接100个客户端。 您是否拥有 WL1807MOD 模块的固件、即使以其他功能为代价、也能提供此功能。 我从文档中得知、论坛上所描述的连接客户端的最大数量为10、这是固件中的一个限制。

最糟糕的是、我们已经拥有了 WL1807模块的成品、甚至假设 PCB 发生了变化、我们也看不到任何具有2.4GHz 和5GHz 且支持10个以上客户端的替代模块。

您好!
Rafal Vonau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafal,
    所有 WL18xxMOD 最多支持10个 AP 客户端。 此最大限制不能增加。

    谢谢
    Saurabh