This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:复位引脚不工作

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/804089/cc3235sf-reset-pin-not-working

器件型号:CC3235SF

您好!

我正在使用 CC335SF Launchpad。 复位引脚突然停止工作。

我能够对器件进行一次编程、但现在我无法将器件置于闪存程序状态、并且我观察到复位引脚已停止工作。

加电后(运行网络终端示例版本:1.0.1.0)、器件按预期工作、直到按下 RESET 按钮。 按下 RESET 按钮后、器件将挂起。 如果我通电、它将开始工作。

所有跳线均处于默认状态。 我可以看到、当我按下 RESET 但对 MCU 没有影响时、黄色 LED 关闭。

RGB LED 也会持续亮起、而不会产生任何复位影响。

跳线 RST 和 RST_PU 就位。

还有一个观察结果:

如果我移除并放置 BRD 跳线、复位按钮开始工作。 但是、如果我移除 USB 并将其插回、它将停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否与复位引脚上的 RC 值有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、

    请分享您的 LaunchPad 图片。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查图像。

    有时、RESET 引脚会开始工作并继续工作、除非我 重启电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jitendra、

    我无法在我的末尾重现此问题 我不确定到底是什么原因导致了这种情况、但这可能是许多事情。

    我的第一个想法是、这可能是 RC 组件的容差、在这种情况下、最坏的情况下产生的 τ 低于1ms 的标称值(如数据表中所述)、  但我怀疑、如果您的器件在您关闭和打开电源时正常工作、这是正确的。

    如果您愿意、我可以向您发送一个新的 LaunchPad、您可以将此故障 LaunchPad 发送给我、以便我可以尝试调试该问题。 我将向您发送一个朋友请求、我们可以将此讨论移至直接信息。

    BR、