This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200AUDBOOST:从两个独立的音频器件接收音频

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/804152/cc3200audboost-receive-audio-from-two-separate-audio-devices

器件型号:CC3200AUDBOOST
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

尊敬的 Vince:

感谢您的快速回复。  

这就是我要做的事情。 我对混合音频没有任何想法。 请参阅以下问题。  

因此、接收器接收来自两 个单独 CC3200AUDBOOST 的单声道音频没有问题? 我希望接收器检测并连接到两个单独的器件。 这是否可以超过两个? 是否可以有3个流设备和1个接收器?

谢谢

Shavinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shavinda、

    是的、这是可能的、但必须由您创建实施。 您需要完成一些工作:
    1.将音频数据的多个缓冲器混合到一个缓冲器中。
    2.确定在馈送 I2S 缓冲器时对时序执行什么操作(是否要执行本地缓冲、以增加延迟、但提高可重混性?)

    祝您好运!

    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我厌倦了下载 CC3200 SDK 以探索功能。 我在提交出口审批表后也看不到下载链接。 为什么是这样? 我始终会访问此页面。  

    谢谢

    Shavinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shavinda、

    我们的许多软件包目前似乎都存在此下载问题。 我将在您了解详情后立即向您提供最新信息。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shavinda、

    下载应该可以再次运行。 请尝试一下、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Sarah