This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:关键字"mcast-rate "表示什么?

Guru**** 2769375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/804022/linux-wl1837mod-what-does-the-keyword-mcast-rate-signifies

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

关键字" mcast-rate "在文件"se.conf" w.r.t wifi 中表示什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!  

    是否可以向我们发送 SAE.conf 文件? 在默认文件中、我找不到此参数。 请分享构建中它所在的路径。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件为'se.conf'、但从裸片到 E2E 指南、我将其更改为'.txt'e2e.ti.com/.../sae.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!  

    我与我们的内部专家进行了同样的检查。 我引述他在下面的答复  

    "此参数不是 wlconf 文件的一部分。 它是‘iw’等设置的网格参数。 它是网格的多播速率。 它不是 wl8特定参数"

    请告诉我这是否有帮助

    此致、  

    Sudharshan K N