This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:将处理器 SDK 02.00.02更新为最新的 WL18xx 源

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/803308/linux-wl1837mod-update-processor-sdk-02-00-02-to-latest-wl18xx-source

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

大家好、我们在 BRANCH PROCESSOR-SDK-LINUX-02.00.02上提供了 PROCESSOR-SDK-Linux 的分支 。 过去2年多来、我们一直在该 SDK 上进行开发、并对我们的产品进行了非常微小的更改。 我们在产品上使用 WL1837MOD、最近未能通过5GHz WiFi 合规性、因为该单元在遭到 WiFi 信号轰炸后继续传输。 我发现 这个 TI 论坛页面存在一个非常类似的问题、更新 WiFi 模块可以解决这个问题。 它参考 了我所关注的这个页面、但似乎只构建了一个内核和更新的模块、您可以在 Linux 文件系统上安装这些模块。 我实际上需要的是更新我们的预先存储源、以便它构建最新的驱动程序。 我们有一个自动构建系统、可在 服务器上构建我们的 PROCESSOR-SDK-LINUX-02.00.02分支机构。 因此、我们需要对该源进行增补/更新、以便它具有最新的源代码来构建最新的驱动程序等 我们目前正在努力实现这一目标、以便我们能够在韩国开始销售我们的产品、因此、我们非常感谢您提供有关如何处理这一问题的详细信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的产品上运行的是哪种 Linux 内核版本?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们的 Linux 内核版本是4.1.18。 谢谢。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您可以使用 WiLink8构建实用程序将 WiLink8驱动程序模块向后移植到您的内核。
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我在我的原始帖子中发布了一个指向此内容的链接。 我已经介绍过它、它不会更新我的内核源代码。 它只使用更新的模块构建内核。 请您澄清一下我如何使用它来完成我在原始帖子中概述的内容。 谢谢你。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您应该会在 Build utilities root folder 下看到'srC'文件夹。 compat wireless 文件夹应包含支持反向移植的内核源代码、包括 wilink8驱动程序。

    Saurabh