This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在 SDK 文件夹中构建 MQTT

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/804112/cc3220sf-building-mqtt-in-sdk-folder

器件型号:CC3220SF

您好!

我使用 simplelink_cc32xx_sdk_3_10_00_04 SDK、并希望构建或重建 MQTT。

 http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc32xx_sdk_1_50_00_06/docs/simplelink_mcu_sdk/Quick_Start_Guide.html#build-kernel-configuration 上有一段关于它的段落

但我想这是旧版本、我在$SDK_INSTALL_DIR&&SOURCE \ti\net\mqTT 中看不到任何 make 文件

如何重建它?

此致、Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在处编辑 make 文件
    C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_3_10_00_04\source\ti\net
    这种方式"
    XDCARGs=\
    TIPOSIX_repo=\"$(SDK_INSTALL_DIR)/SOURE\"\
    # ti.targets.arm.elf.m4="\"$(CCS_ARMCOMPILER)\"\
    # GNU.targets.arm.M4=\"$(GCC_ARMCOMPILER)\"\
    IAR.targets.arm.M4=\"$(IAR_ARMCOMPILER)\"
    因为我只有 IAR
    尝试构建时、我收到了这些警告、最终没有创建库
    警告:目标规范"本机"与任何已加载的目标模块不匹配。

    什么是"本机"? 如何设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boris、

    我们不再支持重建内部库。
    如果您想更新库中的任何内容、请将 C 文件复制到您的应用项目中并在此处编辑。
    工程文件夹中的副本将覆盖库1 (您可能需要修复包含路径以启用此编译)。

    BR、
    Kobi