This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:如何重置或重新启动 CC3220S MCU?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/803776/cc3220s-how-to-reset-or-reboot-a-cc3220s-mcu

器件型号:CC3220S

您好出口

我从代码中看到、它可以使用"PRCMHibernateCycletTrigger"的 API 来重新启动 CC3220S、但有其他 API (如"PRCMMCUReset")来重新启动器件、这些 API 的区别是什么? 在什么情况下使用它们?

WlPAN

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC32xx 器件是复杂的 SoC。 它包含多个处理器。 有一个用于执行代码的应用处理器、但有一个以 TI 专有代码运行的网络子系统。 网络子系统也包含多个处理器/DSP (NWP、MAC、PHY)。

    API PRCMMCUReset()仅允许重新启动应用处理器(和外设(如果需要)。 如果需要重新启动整个 SoC (包括 MAC)、则应使用休眠 API 重新启动。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jan

    平移、

    除了 Jan 的评论之外、数据表的第6.5节更详细地描述了在这些低功耗模式中实际关闭的内容。

    www.ti.com/.../cc3220s.pdf

    Jesu