This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MODGB 的 VIO 电流消耗如何?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/803515/wl1835mod-what-about-the-current-consumption-of-vio-of-wl1835modgb

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好、TI 专家

对于 WL1835的 VIO 电源、消耗的电流约为多少毫安? 例如低于100mA?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从数据表中可以看出、每个 IO 的 VDD_IO 驱动强度为4mA。 因此、根据您使用的 IO、您可以计算所需的电流。 我们建议确定 IO 电流大小为100mA。

    谢谢、
    Riz