请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
如何配置自定义 URN 名称? 我使用的是 HTTP 服务器、我想使用自己的 URN 来连接它、而不是 mysimplelink.net。
我使用以下代码:
unsigned char str[32]="mydomainname.net"; unsigned char len = strlen ((const char *) str); retc = sl_NetAppSet (SL_NetApp_DEVICE_ID、SL_NetApp_DEVICE_URN、 len,(unsigned char*)str;
但是、最终会出现错误-6147
是否需要在 sl_NetAppSet()之前调用任何其他函数?
您能不能告诉我可能出了什么问题?
谢谢你