This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-EVSE-WIFI:MSP430F6736、CC3100BOOST

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, TIDC-EVSE-WIFI, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/801777/tidc-evse-wifi-msp430f6736-cc3100boost

器件型号:TIDC-EVSE-WIFI
主题中讨论的其他部件:CC3100CC3100BOOST

您好!  

我修改了随附图片中所示的 TIDC-EVSE-WIFI TI 设计。 由于我没有找到 CC3100_EM_BP_ADAPTUR、因此我按照 TIDUBV2的表4所述映射了这些引脚。 我对 EVM 和 CC3100BOOST 卡都进行了编程、但看不到其 WLAN 网络。 我在 proc 的 board.h 文件中检查了 NHIB 映射的定义、看起来是错误的、映射被分配到设计中的试点。 此外、IRQ 映射也会完成到端口 P1.2。 它们都连接到 JP5和 JP6。  当我将 CC3100BOOST 连接到 EVM 时、WIFI 无法正常工作。 请告诉我如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navid、

    我将对此进行深入研究、并尽快回复您。 您使用什么来检查 WLAN 网络?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:
    我使用笔记本电脑和智能手机来检查无线网络、但在无线网络列表中看不到。

    此致、
    纳维德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这里继续讨论时关闭此主题-> e2e.ti.com/.../801887

    -Seong