This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:从认证文件中提取序列号

Guru**** 2387960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/802559/cc3220moda-to-extract-the-serial-number-from-a-certification-file

器件型号:CC3220MODA

您好!

(器件型号为 CC3220MODASF。)

您能否建议您如何从 CC3220MODA 文件系统中的认证文件中提取序列号?
如果有一个 API 会很高兴。

如果是 Linux、命令将是...

[root@abc ~]# openssl x509 -in sourcefile.pem -noout -serial
serial=123412341234123412341234

我的客户计划 让 CC3220MODA 提取序列号、将其发送到服务器、并确保  它是最新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    主机驱动程序中没有可导致网络处理器读取证书文件并提取序列号的 API。 必须在应用程序代码中通过使用文件系统 API 读取所需的文件并解析其序列号来实现此目的。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin、
    感谢你的答复。
    请再告诉我一个吗?:

    因此、CC3220MODASF 没有用于从认证文件中读取段号的 API。
    它是 OTA 还是现场可更新 UCS 的极性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在初始编程期间或在运行时通过文件系统 API 在文件系统上创建文件。 一旦进入文件系统、当主机应用程序将证书与套接字关联时、网络处理器可以直接访问文件(不受主机 MCU 的干扰)以执行 TLS 等操作。 但是、网络处理器不提供用于从文件系统上的证书文件中提取序列号的 API。 该文件必须由主机 MCU 读取、然后使用应用程序代码提取的序列号。

    我不确定我是否理解您的第二个问题、您能澄清一下吗?

    [引用 USER="Hideaki Nambu"]是否是 OTA 或现场可更新 UCS 的极点?[/quot]

    此致、

    本·M