This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:是否可以将 cc3135与 msp430fr5989配合使用?

Guru**** 2813045 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3100, MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/802709/cc3135-is-it-possible-to-use-cc3135-with-msp430fr5989

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3100MSP430FR5989

基本上是标题;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应该可以这样做。 虽然 CC31xx SDK 插件中没有演示 CC3135如何与 MSP430配合使用的演示或开箱即用示例、但鉴于我们确实支持 CC3100的 MSP430、用于使 CC3100正常工作的相同方法可应用于 CC3135。
    如果您看一下 CC3100 SDK、会发现一些示例 CCS 项目展示了如何将 CC3100与 MSP430配合使用。 从这里、您可以使用该器件的主机驱动程序端口作为指南、使 CC3135主机驱动程序适用于 CC3100。 以下主题提供了一些有关将 CC3135的主机驱动程序移植到类似于 MSP430的平台的更详细信息:
    e2e.ti.com/.../787582

    如果您需要有关移植 CC3135主机驱动程序的更多说明或对此主题有进一步的问题、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了 Michael 的评论之外。 由于这个原因、MSP430FR5989只有2kB RAM、CC3135的可用特性将非常有限。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。

    目前我正在使用 cc3100、但我的问题是它无法为我的应用程序提供 https 服务器(据我所知、仅提供 http)。  

    我将深入探讨这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我不是 MSP430的专家、但我想对于 MSP430 FRAM 器件、FRAM 可用作 RAM、尽管速度比常规 SRAM 慢。 最佳实践指南提供了一些详细信息:
    www.ti.com/.../slaa628.pdf

    此致、
    Michael