This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-CC3135:用于微控制器通信的 SPI 通信引脚

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/802278/ccs-boostxl-cc3135-spi-communication-pin-to-be-used-for-microcontroller-communication

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3135MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

 

我们已购买 BOOSTXL-CC3135、因此我们可以在现有产品中添加 CC3135、以使其支持物联网。

 

我已经介绍了数据表和手册。 我无法读取数据表和手册、如何使用 API 与 微控制器初始化的 SPI/UART 端口进行通信并将其传递给 API、以便 API 了解用于 SPI 通信和中断的引脚。

请提供建议。

谢谢、

Hemantha Kumara N K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否查看了 SDK:
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemantha Kumara N K、您好!

    如果您查看 Wi-Fi 插件、您将看到示例 pinmux 文件(例如 MSP432P401R.c)具有 Wi-Fi 配置结构、用于在 Wi-Fi 主机驱动程序中分配引脚。 如果您在 SimpleLink 平台中使用微控制器、则可以使用此方法。

    /*
    ================================================ wifi ================================================
    *
    *这是将*
    用作 SimpleLink SDK WiFi 插件一部分的 WiFi 模块的配置结构。 这些配置为 SPI 模式。
    */
    #include 
    
    CONST SIMPLELINKWIFI_HWAttrsV1 WifiSimplelinkHWAttrs =
    {
    spiIndex = MSP_EXP432P401R_SPIB0、
    hostIRQPin = MSP_EXP432P401R_HOST_IRQ、
    nHIBPin = MSP_EXP432P401R_NHIB_Pin、
    CsPin = MSP_EXP432P401R_CS_Pin、
    .maxDMASize = 1024、
    .piBitRate = 3000000
    };
    
    const uint_least8_t WiFi_count = 1;
    
    const WiFi_Config WiFi_config[1]=
    {
    {
    hwAttrs =&wifSimplelinkHWAttrs
    、}
    }; 

    如果您使用的是不同的微控制 器、请参阅 NWP 编程人员指南的移植主机驱动程序部分、了解有关如何移植主机驱动程序的详细信息。 您可以按照 user.h 中的定义、在主机驱动程序所需的 SPI 初始化函数中处理微控制器引脚多路复用

    此致、

    Sarah