This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:韩国无线电类型批准

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/800429/wl1837mod-korea-radio-type-approval

器件型号:WL1837MOD

您好!

我们的产品采用 WL1837MOD 模块、产品采用韩语测试实验室。 他们申请 WL1837MOD 的原理图。

我提供了可从模块数据表中找到的方框图和原理图 、但他们说这些还不够。

我知道有些公司已成功 将其产品认证到 具有相同模块(1837)的韩国、因此我想知道他们是否有其他原理图。

此致

Rauno

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否同时获得 WiFi 和 BT 批准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WLAN 和 BT 认证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、它仅支持 WLAN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    韩国代理公司正在申请专门针对 WL1837MOD 的原理图、TI 应该提供 您所设计的模块。

    请参阅随附的不带护罩的模块图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请转至: http://www.ti.com/tool/wl18xx-certification 并使用资源请求按钮请求所需的信息。 您可以在此处输入信息、我们可以帮助您提供完成韩国认证所需的文档。

    谢谢、

    Riz