This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 Uniflash 将映像编程到 CC3220SF LAUNCHXL 中、但无法正确运行

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/802053/cc3220sf-launchxl-use-uniflash-to-program-image-into-cc3220sf-launchxl-but-it-could-not-run-correctly

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

高出口、

我购买 CC3220SF LAUNCHXL、我想将映像编程到 CC3220SF 中、我的步骤如下所示:

1.我使用 examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL\demos\out_for_box\uniflash\cc3220sf_out_for_box_freertos.zip SDK 目录中的 zip 文件、并使用 uniflash 对该 zip 文件进行编程、CC3220SF 可以正常工作、并且可以打印到串行终端。

然后、我使用 CCS 在 examples\rtos\cC3220SF_LAUNCHXL\demos\out_for_box\freertos\ccs 的 SDK 目录中打开一个项目、并编译一个 bin 文件、我使用此编译后的 bin 文件使用 Uniflash 工具替换 zip 文件中的 mcuflash 映像 、然后将 zip 文件编程到 CC3220SF、LAUNCHXL 但它无法正常工作、串行终端中没有日志打印。

问题是什么?

谢谢、

WlPAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WlPAN、

    要刷新新.bin 文件、请在 Image Creator 中创建新项目、并以这种方式构建和编程器件。 有关更多信息、请参阅 Uniflash 用户指南。
    www.ti.com/.../swru469d.pdf

    BR、
    Vince