This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200:在 cc3200中 SHA256签名 CA 证书

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/800162/rtos-cc3200-sha256-signed-ca-certificates-in-cc3200

器件型号:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

您好!

  SHA256 签名 CA 证书在 CC3200器件中工作、我  从 sl_Connect 获取-155和-340。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujatha、

    是的、应支持此功能。 您要连接的端点是什么?您要使用什么根 CA 进行验证?

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujatha、

    我一段时间没有听到您的反馈、因此我假设您已解决了您的问题。 如果没有、请在此处发布另一条回复、我们将继续调查。

    此致、
    本·M