This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHCC3220MODASF:RTOS/CC3220

Guru**** 2545750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/801727/rtos-launchcc3220modasf-rtos-cc3220

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好。

我正在使用 CC3220modasf-Launchpad 进行开发。 我正在尝试使用本地 OTA 更新 MCU 的固件。 为此、我使用了 TI 提供的本地 OTA 应用程序。 我使用的是最新的 SDK、即3.10.00.04和 Uniflash 版本5.0.0.2289 (最新)。 我已在 uniflash 中导入 uniflash .zip 项目、并编译了二进制文件、并使用此应用程序刷写 MCU。 因此、我可以在终端上查看日志。  

现在、我使用了给定的.tar 文件、即 SDK 作为 example_tar。 我已输入此文件以使用本地 OTA 更新固件。 一切都正常、最后当器件重新启动并尝试写入闪存映像 I 时、闪存会失败、器件会重新启动、并在网页上显示失败消息。

设备将再次以旧映像引导。 我不明白为什么会发生这种情况。  

有人能在这方面帮助我吗

我已将终端日志与此帖子相关联。 请看一下这个。 您将了解我想说什么。

谢谢。

Anand Kalode。

e2e.ti.com/.../4188.teraterm3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anand Kalode:

    应用程序无法确认 OTA 更新、因为它在复位后无法重新连接到接入点。 您可以在日志中看到 example_tar 中更新的应用程序正在尝试连接到默认的 AP 参数 cc32xxdemo。 您可以重命名 AP 以使用示例 TAR 运行此操作、也可以使用新的应用二进制文件重新构建 TAR。

    要了解如何使用 UniFlash ImageCreator 构建 TAR、请参阅 Wi-Fi OTA SimpleLink Academy: dev.ti.com/.../node

    此致、
    Sarah