This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:复位后、无法正常执行程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/801358/launchxl-cc3235sf-after-reset-the-program-cannot-be-normally-executed

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好。

我使用 CCS 下载 TI 官方网站提供的 uartecho 例程。 下载 uartecho 例程后、控制台(串行端口助手)可以回显已发送的数据、但在按重置键或重新加电后、串行端口发送的数据无法回显。

这是因为程序未正确下载到闪存吗? 如何处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要在复位后保持代码持久性、您需要使用 Uniflash 软件将代码上载到串行闪存中。 请参阅 www.ti.com/.../swru469d.pdfdev.ti.com/.../node

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,xinxin Jiang,

    如果您不熟悉 CC3235、我还建议查看开箱即用体验、其中包含有关器件、外部串行闪存和引导加载程序的介绍: dev.ti.com/.../node

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我认为我需要了解开箱即用体验、以便熟悉电路板。 感谢您的建议。