This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:用于在消声室中进行测试的连续未调制载波?

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/801393/cc3220s-continuos-unmodulated-carrier-for-test-in-anechoic-chamber

器件型号:CC3220S

您好!

我的客户希望在消声室中对其基于 CC3220S 的设计进行预认证测试。 为此、该器件必须输出连续未调制载波。 您对此有何建议?

可以通过 dev.ti.com/.../node 中使用 CW 模式命令来设置 CLI、如所述。 最好在测量期间不要将电源以外的电线连接到 DUT。 是否有一个代码示例在加电时以固定频率启动发送器?

谢谢、
/Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    此类用途是无线电工具- www.ti.com/.../CC3XXXRADIOTEST
    以下是有关无线电工具的说明- www.ti.com/.../swru471 (请参阅选项载波)。 无线电工具还包含主机代码、如果需要、客户可以将其集成到自己的代码中。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的快速响应。 这是一个很好的建议、应该能满足我客户的需求。

    谢谢、
    /Wolfgang