This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/799850/wl1835mod-wl1835mod

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835WL1271TPS65218AM3352

您好!

您能帮助我的客户回答以下问题吗?

我们使用的是芯片 wl1835 + FW 8.9.0.0.78。

我们只是发现、有时我们可以从 Wi-Fi 驱动程序中获得以下错误消息。

我们不知道这是否正常、或者我们没有正确配置芯片、或者存在任何硬件问题。 您能给我们一些建议吗?

 

[97417.622337] CPU:0 PID:104 Comm:IRQ/60-wl18xx 被污染:G       W O   4.14.54-Yocto 标准#1
[97417.631851]硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
[97417.638335][ ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[97417.646516][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+b0/0xe8)
[97417.654148][ ](dump_stack)从[ ](_warn+0xd8/0x104)
[97417.661509][ ](__warn)从[ ](warn_slESpath_null+0x20/0x28)
[97417.669515][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl12xx_SDIO_RAW_WRITE+0xa4/0x130 [wlcore_SDIO])
[97417.680604][ ](wl12xx_SDIO_RAW_WRITE [wlcore_SDIO])从[ ](wl1271_ps_elp_wake+0xe8/0x1dc [wlcore])
[97417.692708][ ](wl1271_ps_elp_wakeup [wlcore])、来自[ ](wlcore_irq_locked+0x44/0x6ac [wlcore])
[97417.703974][ ](wlcore_irq_locked [wlcore])从[ ](wlcore_IRQ+0xd4/0x17c [wlcore])
[97417.714165][ ](wlcore_IRQ [wlcore])、来自[ ](IRQ_THREAD_Fn+0x1c/0x54)
[97417.722894][ ](IRQ_THREAD_Fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0x130/0x204)
[97417.730987] ](IRQ_THread)、来自[ ](kthread+0x138/0x150)
[97417.738532][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x20)
[97417.746501]--[结束线迹162d5686ec39dabd ]--
[97417.751409] wl1271_SDIO mmc1:0001:2:SDIO 写入失败(-110)
[97417.757671]------ [在此处剪切]-----
[97417.762952]警告:CPU:0 PID:104 at /usr/src/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:796 wl12xx_queue_recovery_work。part.10+0x54/0x5c [wlcore]
[97417.777395]链接的模块:CTR CCM ARC4 wl18xx wlcore mac80211 cfg80211 OMAP-rng rng_core wlcore_SDIO tps65218_pwrbutton at24 RTC_OMAP cpufreq_dt thermal_sys hwOMAP-WDT_motor_Ctrl (O) ledtrig_g_gpulate_vertor_g4 (pulse) pulg_g_gpultrl (pulse) g_gpulate_vert_g_gpulsg_g_g_
[97417.803474] CPU:0 PID:104 Comm:IRQ/60-wl18xx 被污染:G       W O   4.14.54-Yocto 标准#1
[97417.812994]硬件名称:通用 AM33XX (平展设备树)
[97417.819448][ ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[97417.827622][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+b0/0xe8)
[97417.835244][ ](dump_stack)从[ ](_warn+0xd8/0x104)
[97417.842599][ ](__warn)从[ ](warn_slESpath_null+0x20/0x28)
[97417.850791][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work.part.10+0x54/0x5c [wlcore])
[97417.862534][ ](wl12xx_queue_recovery_work.part.10 [wlcore])从[ ](wl1271_ps_elp_wakeup+0x10c/0x1dc [wlcore])
[97417.875455][ ](wl1271_ps_elp_wakeup [wlcore])、来自[ ](wlcore_irq_locked+0x44/0x6ac [wlcore])
[97417.886720][ ](wlcore_irq_locked [wlcore])从[ ](wlcore_IRQ+0xd4/0x17c [wlcore])
[97417.896908][ ](wlcore_IRQ [wlcore])、来自[ ](IRQ_THREAD_Fn+0x1c/0x54)
[97417.905632][ ](IRQ_THREAD_Fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0x130/0x204)
[97417.913719][ ](IRQ_THread)、来自[ ](kthread+0x138/0x150)
[97417.921262][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x20)
[97417.929110]--[结束线迹162d5686ec39dabe ]--
[97417.944374] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.9.0.0.78
[97417.951878] wlcore:关闭
[97418.013859] ieee80211 phy0:请求硬件重启
[97418.583895] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.242
[97418.651759] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.78)
[97418.717718] wlcore:关联已完成。
[97457.968681] wlan0:通过本地选择从 b0:be:76:ad:84:9e 取消身份验证(原因:3=DEAUTH_LEFING)
[97460.965265] wlan0:使用 b0:be:76:ad:84:9e 进行身份验证
[97460.992854] wlan0:将验证发送到 b0:be:76:ad:84:9e (尝试1/3)
[97461.147532] wlan0:已通过身份验证
[97461.162665] wlan0:与 b0:be:76:ad:84:9e 关联(请尝试1/3)
[97461.186411] wlan0:来自 b0:be:76:ad:84:9e 的 RX 等效值(capab=0x1031 status=0 AID = 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在使用哪种主机处理器以及 SDIO/eMMC 时钟速度是多少?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们将使用 AM3352。

    SDIO/eMMC 时钟速度如下(来自.dts):

    &mmc3{
    DMA =<&EDMA_Xbar 12 0 1
    &EDMA_Xbar 13 0 2>;
    dma-names ="TX"、"Rx";
    status ="确定";
    VMMC-supply =<&WLAN_en_reg>;
    总线宽度=<4>;
    不可拆卸;
    电容断电卡;
    ti、需要特殊 hs 处理;
    保持电源暂停;
    pinctrl-names ="默认值";
    pinctrl-0 =<&mmc3_pins &wl18xx_pines>;
    最大频率=<30000000>;
    
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    wlcore:wlcore@2{
    compatible ="ti、wl1835";
    reg =<INTRICK_2>
    
    ;
    }中断=<INTRIP_ING_INTRIP_INTRIP_INTRIP_TRIP_TRIPSENT =<0>
    ; 

    eMMC 的时钟速度为:

    Cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios
    
    时钟: 52000000 Hz
    VDD: 21 (3.3 ~ 3.4V)
    总线模式: 2 (推挽)
    芯片选择:0 (无关)
    功率模式: 2
    (ON)总线宽度: 3 (8位)
    时序规格:1 (MMC 高速)
    信号电压:0 (3.30V)
    驱动器类型:0 (驱动器类型 B) 

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    -是否可以更新至最新的 fwr 8.9.0.0.79并重新测试? git.ti.com/.../wl18xx_fw
    -您能否将 SDIO 降低至5MHz 以进行测试

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    从.78到.79的更改日志中是否有与 SDIO 写入故障相关的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,您好!
    SDIO 写入故障可能是由多种原因引起的-您是否使用降低的 SDIO 时钟频率重新测试了? 最好使用最新的功率进行测试。

    Saurabh