This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:WL1801

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/800904/linux-wl1801mod-wl1801

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801WL1833

工具/软件:Linux

你(们)好

WL1801和 WL1833是否支持 openwrt 操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们都在 Linux 环境中运行。

    我对 openwrt OS 不太熟悉(仅限于它基于 Linux)。

    这两个器件都在 Linux 环境中运行。

    但是、我认为需要投入更多的工作来获得支持 openwrt 的系统。

    因此、如果是这种情况、我们很可能不支持 openwrt。

    陈。