This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:WL18xx 系统构建脚本问题

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/800568/linux-wl1835mod-problems-with-wl18xx-system-build-scripts

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

我正在使用  BeagleBone Black Wıreless 板、并相信我需要更新版本的 wpa_supplicant 来支持网状功能。  当我运行 wpa_supplicant 时、我收到如下错误:

第5行:未知全局字段'max-peer_links=10'。
第5行:无效的配置行'main_peer_links=10'。

当前 BeagleBone Black Wireless 上的 wpa_supplicant 似乎为2.4。  在另一个线程中、有人建议我需要使用>= 2.6来使网格选项正常工作。

我正在尝试构建一个较新版本的 wpa_supplicant、但遇到了问题。

我尝试按照 这里的说明进行操作。  在步骤3中、当我运行"./build_wl18xx.sh init"时、我会收到一组"无此类文件或目录"错误。  我使用 的是 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335_02_00_10 

我将"无此类文件或目录"错误跟踪到 了 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git 脚本。  它将 GIT_EXEC_PATH 设置为 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-Arago-linux/usr/bin/./libexec/git-core.  但是,在/usr/libexec 中没有 git 内核目录,它只包含 awk 和 gcc 的子目录。

我无法获得要运行的构建、如果有任何帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以提供构建控制台日志。 我们的 WiFi 专家将进行审核并返回...

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用原始脚本、结果是出现了一组"没有这样的文件或目录"消息、如下所示:

    User@Ubuntu:~/build-utilites$./build_wl18xx.sh init
    
    使用用户定义的内核
    Makefile 将 ROOTFS 路径更改为/home/user/wl8-build/fs。 内核版本设置为20.4.14。
    ***** 正在初始化工作区(不带构建)*****
    克隆到:内核
    克隆到:OpenSSL
    克隆到:libnl
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:无此类文件或目录
    克隆到:CRDA
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:无此类文件或目录
    克隆到:wireless_regdb
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:无此类文件或目录
    克隆到:驱动程序
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real: 没有此类文件或目录
    克隆到:hostap
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有此类文件或目录
    克隆到:TI_utils
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有此类文件或目录
    克隆到:FW_DOWNLOAD
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有此类文件或目录
    克隆到:scripts_download
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real: 没有此类文件或目录
    克隆到:反向端口
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有此类文件或目录
    克隆到:iw
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有此类文件或目录
    克隆到:UIM
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有此类文件或目录
    克隆到:BT-firmware
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real: 没有这样的文件或目录
    
    签出 repo openssl 中的 branch_1_0_2d
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/libnl: 没有这样的文件或目录
    
    签出 repo libnl 中的分支 libnl3_2_25
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/crda: 没有这样的文件或目录
    
    签出 repo CRDA 中的分支主站
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/wireless_regdb: 在
    
    repo wireless_regdb
    中没有这样的文件或目录检出分支 master-2017-03-07 /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/driver: 没有这样的文件或目录
    
    签出 repo 驱动程序
    中的 branch outline_44 /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/hostap: 没有这样的文件或目录
    
    签出 repo hostap 中的 branch outline_25_rebase
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/ti_utils: 没有这样的文件或目录
    
    签出 repo ti_utils 中的分支主站
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/fw_download: 没有这样的文件或目录
    
    签出 repo FW_DOWNLOAD 中的分支主站
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/scripts_download: 没有这样的文件或目录
    
    签出 repo scripts_download 中的分支 Sitara-scripts
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/backports: 在
    
    repo 反向端口
    中没有这样的文件或目录检出分支 outline_44 /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/iw: 没有这样的文件或目录
    
    签出 repo iw 中的分支 v4.1
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/uim: 没有这样的文件或目录
    
    签出 repo UIM
    中的分支主站/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    。/build_wl18xx.sh:第110行:CD:/home/user/build-utilites/src/bt-firmware: 在
    
    repo bt-firmware
    中没有这样的文件或目录签出分支主站/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:没有这样的文件或目录
    /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git:第5行:/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git.real:找不到这样的文件或目录
    Makefile。 内核版本设置为20.4.14。
    WiFi 软件包构建成功
    

    我跟踪了错误、但不知道如何解决。  在 biuld_wl18xx.sh 脚本的 setup_environment 函数中、路径更改为 prepend toolchain_path。  然后、在 setup_repositories 函数中、它会调用 git。   这会~μ C/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/git 中的工具包调用 git。  这是一个 shell 脚本,它设置了以下变量,然后调用 git.real-:

    GIT_EXEC_PATH =/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/../libexec/git-core

    GIT_TEMPLICE_DIR =/home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/../share/git-core/templates

    我在运行 gIT.REAL 时会出现"没有这样的文件或目录"消息、因为 GIT_EXEC_PATH 和 GIT_TEMPLICE_DIR 中的位置不存在。  如果 Iook 在 /home/user/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/libexec 中、则没有 git 内核。  GIT_TEMPLICE_DIR 也缺失。

    这些文件夹是否应该在工具包中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了麻烦的原因。 很明显、当我安装处理器 SDK 时、VM 已用完磁盘空间。 安装 SDK 时没有错误、但显然没有提取所有文件。 重新运行 SDK 安装后、所有文件都在那里、构建完成。 这解决了我的问题。