This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC32XX-SDK:SIMPLELINK-CC3200

Guru**** 2568925 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3200, UNIFLASH, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/799548/simplelink-cc32xx-sdk-simplelink-cc3200

器件型号:SIMPLELINK-CC32XX-SDK
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3200UNIFLASHCC3100

Tera Term 无法识别我的 cc3200 wifi 套件。 通过关闭 SOP2端口运行 Energia 编程。 但它通常不起作用。 我尝试过 uniflash,之后无法在 COM 端口自动识别它。 还请帮助您了解如何对其进行表面重置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    请参阅 CC3200入门指南。 配置板部分将显示在设备管理器中的何处查找 COM 端口: http://www.ti.com/lit/swru376

    您还可以查看 CC3100和 CC3200 UniFlash 指南、了解如何设置 CC3200 LaunchPad 的格式: processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_UniFlash

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用 Uniflash 3.4再次加载固件、请仔细阅读这些步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    请解释您看到的问题。 有关 UniFlash 的所有说明均包含在我在上一篇文章中链接的用户指南中。

    请确保按照我上一篇文章中入门指南的"配置板"部分所示配置 LaunchPad 上的跳线。 将您的 LaunchPad 插入。 然后打开计算机的设备管理器以查找 COM 端口。

    如果您在运行 Energia 的 IDE 时遇到问题、请在其支持 Energia 的论坛上发帖: forum.43oh.com/.../

    此致、
    Sarah