请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1805MOD 您好!
我们希望设计一个 Wi-Fi 采集系统、该系统能够以至少15Mbps 的速率从8-10米的距离流式传输连续数据流、并且可能会在传输过程中遇到障碍。 在搜索 TI 的现有解决方案后、似乎只有 WiLink 模块能够实现高于13Mbps 的 TCP 吞吐量。 WL1805MOD 似乎适用、因为我们不需要蓝牙。
我们很难为任务选择合适的应用处理器、也很难在该处理器上写入什么固件。 我们发现 TI Sitara 处理器是一种可行的解决方案、但我们不知道如何选择合适的解决方案。
请为我们提供一些有关如何选择合适处理器以及如何集成处理器的指导。
谢谢、
Florin