This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:定制系统建议

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1805MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/800102/wl1805mod-custom-system-recommendation

器件型号:WL1805MOD

您好!

我们希望设计一个 Wi-Fi 采集系统、该系统能够以至少15Mbps 的速率从8-10米的距离流式传输连续数据流、并且可能会在传输过程中遇到障碍。 在搜索 TI 的现有解决方案后、似乎只有 WiLink 模块能够实现高于13Mbps 的 TCP 吞吐量。 WL1805MOD 似乎适用、因为我们不需要蓝牙。  

我们很难为任务选择合适的应用处理器、也很难在该处理器上写入什么固件。 我们发现 TI Sitara 处理器是一种可行的解决方案、但我们不知道如何选择合适的解决方案。

请为我们提供一些有关如何选择合适处理器以及如何集成处理器的指导。

谢谢、

Florin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用/用例是什么? 因为选择主机应用处理器取决于它。 AM335x 是 Sitara 处理器系列的低端/起始器件。 它使用单个 Cortex-A8内核。
    www.ti.com/.../overview.html

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们打算连续地从多个模数转换器流式传输数据。 FPGA 芯片处理此数据、并通过 Wi-Fi 将结果发送到笔记本电脑。

    除了至少15 Mbps 的吞吐量要求外、传输应统一完成、不会长时间中断、这一点非常重要。 这一点非常重要、因为我们板上的缓冲容量有限。

    我们已经从其他生成器中挑选了一个独立模块、该模块有时会暂时中断传输(大约200ms)、这会导致缓冲区溢出和数据丢失。

    谢谢、
    Florin