请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100MOD 尝试 OTA 升级时、我们尝试通过 http 通过 TCP 套接字连接下载固件文件、有时无法下载完整文件。
这就是我们观察到的情况:
1.我们开始按块(4000字节)读取文件
2.经过一段时间后、每次变化、从套接字读取返回0字节
读取0个字节后、我们假设文件已完成下载、但我们可以确认整个文件尚未下载。
我们尝试重试从套接字读取、但后续重试仍返回0字节。
我们注意到、在 WiFi 拥塞的情况下、这似乎是一种情况、但没有明确的理由说明文件下载为何未完成。
我们将从 Microsoft Azure 下载文件、该 Azure 通过联机读取、套接字连接的空闲超时为4分钟、但是、在2分钟内发生故障。
您是否看到过类似的问题? 您对我们如何确定导致此问题的原因有什么建议吗?