This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:自动重定向至长 URL 链接

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/799238/cc3220moda-automatic-redirect-to-long-url-link

器件型号:CC3220MODA

你(们)好

在 CC3220-SDK 的以下链接中、描述了 HTTP 客户端支持自动重定向
e2e.ti.com/.../653147

客户将使用其安全令牌创建较长的 URL、并尝试重定向到该 URL。
URL 长度可能高达5000个字符。

因此,在 HttpGet 过程后返回状态代码:301。

是否可以使用 TI SDK 支持长 URL 位置标头?
或者、如果您有的话、您能告诉我们实施这个软件规范的方法吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    重定向函数使用的缓冲区大小可在 httpclient.h 中找到、名为 HttpClient_domain_BUFLEN。 您必须查看应用程序的内存使用情况、以了解您是否有足够的空间将缓冲区增加该数量。

    最棒的
    Brandon