This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:推荐用于5GHz 的 hostapd.conf

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/799249/linux-wl1837mod-recommended-hostapd-conf-for-5ghz

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

您好!

我们遇到了一些与 TX 封装丢弃相关的问题、看起来就像这样。 它可能位于接收器侧。

但是、在深度调试之前、您是否有推荐的5GHz hostapd.conf?

我在这里找到了2、4GHz、但我希望5G 也能实现类似的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们没有推荐的5GHz hostapd.conf。 对于5GHz,您需要修改 conf 文件中的某些变量-例如:hw_mode=a,需要设置5GHz 通道等

    谢谢
    Saurabh