This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:一般问题-数据速率驱动器和天线

Guru**** 2767545 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/798555/linux-wl1835mod-general-question---data-rate-drivers-and-antenna

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODCOM8I

工具/软件:Linux

您好!

我正在设计一个新电路板、我需要 WiFi (和 BT)功能。

如果可以的话,我有几个问题。

1) 1)是否有适用于此 TI 系列的 Linux 驱动程序? 您已经(或曾经)使用过此板- WL1837MODCOM8I、它连接了 Zynq 处理器。

2) 2) DS 中提到的数据速率为54Mbps。 802.11n 应高达600Mbps。 我应该考虑什么数字?

3) 3)关于天线-贴纸天线是否更好? 短距离(仅几米)的推荐天线是什么

 

谢谢、

Alon