This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHCC3220MODASF:将 CC3220MODA 板的 PIN_58用作 GPIO

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4342, LAUNCHCC3220MODASF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/798479/rtos-launchcc3220modasf-to-use-pin_58-of-cc3220moda-board-as-gpio

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:OPA4342

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我 正在处理一个项目、需要在 CC3220MODASF 的引脚58上连接一个按钮、但该项目不起作用。 我检查了数据表, 它在那个引脚上有 ADC_channel0、GPIO_03。我能够从那个引脚读取 ADC,但不能从 GPIO 读取。 我 aslo 使用 driverlib 来更改引脚状态、但它不起作用。

我想知道我们是否可以使用上面有 ADC 的引脚作为 GPIO。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAUNCHCC3220MODASF 上的 PIN58旨在用作 ADC。 因此、将缓冲器(OPA4342)连接到此引脚。 如果要将 PIN58用作数字 I/O、则需要对 LaunchPad 进行硬件修改。 您应该执行以下操作:

    • 在位置 R90处组装 R0
    • 移除 R92、R94、R96和 C29

    请参阅 LaunchPad 的原理图

    1月