This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220中的配置

Guru**** 614745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/771150/cc3220-provisioning-in-cc3220

器件型号:CC3220

您好!

我不熟悉此 Wifi 控制器、我已经介绍了一些与 CC3220相关的文档。 我有一个与供应有关的疑问。 在文档中提到、您可以使用特殊的配置方法从 Simplelink 应用配置器件。 我的问题是,我们将如何向设备发送网络凭证,我们将以何种数据包格式发送,因为设备未连接到任何网络,而且我们也没有与设备相关的任何信息。 我们将发送到器件的数据包是什么、有人能详细解释一下这种配置方法。

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    有关器件端的 AP 和 SmartConfig 配置流程、请参阅 Wi-Fi 配置 SimpleLink Academy: dev.ti.com/.../

    有关移动应用端的说明、请参阅《移动应用程序配置》应用手册: http://www.ti.com/lit/swru472

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    实际上、文档中提到了如何使用应用进行配置 、但我想了解如何通过应用将配置发送到配置中的器件、因为器件未连接到任何网络、 您要通过哪一帧将数据发送到我想了解的电路板。

    我还有另一个问题、在配置过程中、我们将获取网络凭据、如 SSID 和密码等配置。 在应用程序中、我们会收到配置之类的事件、是否也可以向应用程序获取 SSID 和密码详细信息? 能否从主应用程序访问现有配置?  

    此致、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想了解文档中未提及的驱动程序详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    配置应用手册讨论了用于设置配置文件(添加 SSID 和密码)的 HTTP API。 NWP 设置并存储配置文件后、出于安全原因、您无法访问密码、因此无法将该数据发送回应用程序。

    http://www.ti.com/lit/swra513

    移动应用程序的源代码也可用、它将向您确切显示需要发送到 CC3220进行配置的内容: www.ti.com/.../wifistarterpro

    此致、

    Sarah