This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:为我的应用选择 Wifi 模块。

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220S, CC3220MODA, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/769791/cc3220moda-selection-of-wifi-module-for-my-application

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MODCC3220SUNIFLASH

您好!

我正在设计一款将6到8台设备连接到普通平板电脑的产品。 我每秒都会从所有器件接收数据。 现在、由于我的另一侧是平板电脑、我选择 WiFi 作为通信协议。 请向我推荐一个 WiFi 模块、它可以满足我的要求、并且应该减少编程负担。 或者是否有任何其他方法、我可以实现这一点。

注意事项

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    为了澄清这一点、Wi-Fi 模块是否会在通过接入点连接到平板电脑的6-8个器件中的每一个中运行? 如果是、设备数量完全取决于接入点、但上限远远超过8个基站。 我们的任何 SimpleLink Wi-Fi 器件都可以在此处工作。

    我建议使用片上系统、它包含网络处理器子系统和运行用户应用并管理与网络处理器的通信的应用 MCU。

    为便于开发、我建议从 CC3220S 器件开始、该器件包含一个带有和不带有集成天线的模块(CC3220MOD 和 CC3220MODA)。 要开始使用、您应订购 CC3220S LaunchPad 并在 SimpleLink Academy 上查看 LaunchPad 开箱即用体验、以了解有关该技术的更多信息: http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FSimpleLink%20CC32xx%20SDK%2FSimpleLink%20Academy%2FLaunchPad%20Out%20of%20Box%20Experience%2FCC3220%20LaunchPad%20Out%20of%20Box%20Experience

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sarah、

    我想 知道、如果我使用 CC3220MODA。 我将在编程方面面临哪些困难?

    它是否需要 RTOS 知识或具有任何主机 MCU 的简单 UART 接口就足够了? 考虑到我的要求、 您能不能  

    对   需要的编程工作发表意见?

    此致

    Vishal Kakade

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal Kakade、

    我认为您应该查看 SimpleLink Academy、这是一个培训门户、我在上面链接 了 dev.ti.com/.../、它还提供了开箱即用体验

    要对器件进行编程、必须使用 UniFlash ImageCreator。 您将找到有关使用该工具的 SimpleLink Academy 培训。 SDK 中还有许多基于示例的实验可帮助您入门。

    您将需要一些 RTOS 知识(我们在所有示例中都支持 TI-RTOS 和 FreeRTOS)、SimpleLink Academy 还为初学者提供了有关这些主题的讲座和实验。

    还有有关 TI 驱动程序的实验、TI 驱动程序是使用 API 简化外设的驱动程序层。 您还可以在 SDK 中找到一个 UART 示例以开始使用。

    此致、
    Sarah