This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:WiFi 网状路由器后续问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/776955/cc3200mod-wifi-mesh-routers-follow-up-question

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

我注意到有关网状路由器和 CC3200的文章、与本文相关:   

(基本而言、较新的路由器会尝试管理各种频段中的拥塞、并尝试告知新设备联机以移至较小的频段。   我们是否知道 CC3220处理此问题的方式是否优于 CC3200?)

我们非常接近将产品推向市场、但仍然看到各种测试站点的性能差异、并想知道是否采用了路由器技术。  (例如 mysimplelink 示例、我们看到一些设备在通过网页界面配置后连接、而另一些设备无法连接。)

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Bob、

    此问题不应导致您的设备无法连接到您的网络。 您能否验证 AP 参数(名称、密码、2.4GHz)。 是否有其他设备尝试同时连接? 此外、器件最终连接还是从不连接?

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、

    感谢您的反馈。  CC3200适用于某些路由器、但不适用于其他路由器。  (如果无法连接,即使多次重新引导,也不会连接。)  奇怪的是、以前版本的代码在同一个 WiFi 下工作、所以我将研究哪些变化。   

    我知道的改变之一是添加了看门狗计时器、以了解器件在远程运行时是否锁定。  WDT 每10秒触发一次、然后在30次触发(300秒、即5分钟)后、它将重新启动。  我认为10秒中断可能会影响用户配置器件、因此我将在器件配置完毕后启动 WDT 计时器代码。  (配置 WiFi 信息所需的时间不到60秒、并且不会出现任何拼写错误、例如 WiFi 名称或密码结尾处有隐藏空间、因此被烧得足够多。)

    我看到的另一点是、新代码(不是工作代码)和旧代码(工作代码)不同、是在旧代码上、当工作站与 CC3200连接或断开连接时、它会打印一条消息。  (我看到设备仍在配置、即使它未打印"已连接"消息)

    我希望这将触发论坛中其他人的一些线索、供我寻找。   

    再次感谢您的任何建议、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Bob、

    我理解您从路由器的角度来看这一点。 此时、您在此处提供的信息听起来不像是 Mesh 路由器的问题、而是代码中的某个问题。 如果您发现了这些差异、请告诉我、您可以在那里提供一些更多信息。

    谢谢、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    此时、我可能会遇到与网状网络无关的问题。  我将在我向下搜索这些内容时关闭该线程。

    感谢您的回答。

    Bob