This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:为指定频带配置天线

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/774803/wl1837mod-configure-antennas-for-specified-bands

器件型号:WL1837MOD

是否可以使用 TI 的特定命令将 WL1837MOD 配置为将天线1用于 Wifi 2.4GHz 通道和蓝牙通道、并将天线2仅用于 WiFi 5GHz 通道?

感谢您的澄清、

胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您正在寻找通过使用2根独立天线在2.4GHz 和5GHz 频段同时使用无线电,则无法实现。 WiLink8使用 TDM 来支持多个角色、并且在任何给定的时间都使用一个 WiFi 无线电。

    谢谢、
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    感谢您的回复。

    如果我们一次使用一个频带、天线是否可以选择性使用? 以及如何实现这一目的?

    胜利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    对于2.4GHz、ANT1用于 SISO 模式、ANT2仅用于 MIMO 模式。 对于5GHz,WL18xxMOD 可以选择2个天线之一: www.ti.com/.../swaa161.pdf

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    如果我理解正确、WL1837MOD 仅适用于以下天线配置:

    ANT1:BT+WIFI 2.4GHz SOSI、ANT2:未使用

    ANT1:BT+WIFI 2.4GHz MIMO、ANT2:WiFi 2.4GHz MIMO

    ANT1:BT、ANT2:WIFI 5GHz SISO

    无 BT、ANT1:5GHz MIMO、ANT2:5GHz MIMO

    请确认。

    谢谢、

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    没有仅限5GHz MIMO 的2.4GHz MIMO。 ANT2仅用于2.4GHz MIMO 或在启用后用于5GHz 天线分集

    谢谢
    Saurabh