This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:Xfinity 路由器断开连接问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/773991/linux-wl1801mod-disconnect-issues-with-xfinity-routers

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

背景

Xfinity 路由器最近出现了断开连接问题、现场现有系统基于 WL1801MOD 未接收有效 IP。 单独的线程表示在解决 与 PS 轮询消息相关的 Xfinity 路由器问题的工作中存在变通办法。 

问题

在基于 Linux 的系统中、WL1801MOD 器件的等效权变措施/补丁是什么、以避免使用 PS 轮询消息从 AP 检索数据包?

感谢您的任何帮助!

此致、

标记-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!
    对于 WiLink8,我不知道这种互操作问题,似乎它主要是 AP 错误,它无法正确响应 PS 轮询 pkts。
    我们可以尝试禁用 WiLink8上的省电功能、并检查它是否可以解决 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Driver_Debug 上的问题

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    有效的 IP 地址似乎与 PS 轮询的授权问题不同、但它可能相关。  它是在初始启动时发生还是在连接后断开连接后发生?  我们可能需要日志来进行验证、但对于验证案例、一个简单的测试是禁用 ELP 模式并始终保持开启状态。  由于省电、不建议在正常运行时使用此方法、但只需查看它是否有助于解决问题。  我们看到 Xfinity 路由器没有启用 DHCP 服务器或延迟启用。  不确定我们可以在 STA 方面做些什么来克服这些 AP 类型的任何问题。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    添加到上面的 ELP 说明-

    也可以通过修改 wl18xx conf 文件来禁用 elp (这需要执行一次,并在重新引导之间保留其状态):
    CD /usr/sbin/wlconf
    /wlconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin -o /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin -s core.conn.sta_sleep_auth=0

    禁用 PS (每次启用 wlan0时都需要执行此操作)
    iw wlan0将 power_save 设置为 off

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自从讨论移至电子邮件后、我将关闭此主题。 谢谢