This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:启用 WIFI AP 模式时的 BT 数据丢失。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/774040/linux-wl1831mod-bt-data-loss-when-wifi-ap-mode-enable

器件型号:WL1831MOD

工具/软件:Linux

您好!

当 WiFi AP 模式打开(无连接)时、BT 存在数据丢失问题

测试条件是  

  1. WiFi AP 模式打开。 但未连接。 WiFi 固件为8.9.0.0.79
  2. BT 已与手持设备连接。
  3. BT 将数据发送到 手持设备。

我们仅在上测试了 BT。 不会丢失数据。

随附的文件是 BT 固件记录器。 请帮助检查此问题。 谢谢。

奥斯汀

e2e.ti.com/.../fw_5F00_log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果更改 AP 占空比,您是否看到任何改进?
    processors.wiki.ti.com/.../AP_ELP

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    感谢你的答复。 我们尝试了 AP ELP 设置、 但没有任何改进。

    当 WiFi AP 模式+ BT 同时运行时、请检查此 AP ELP 功能是否正常工作。

    谢谢。

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saurabh:

    是否有更新??

    奥斯汀
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,奥斯汀,
    是的,如果您同时运行 WiFi 和 BT,ELP 功能将被禁用。 我们将查看您共享的日志并返回给您。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有更新?

    奥斯汀
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    所附的 BT 固件日志没有捕获控制器初始化和连接建立。 因此、他们不提供有关此问题的任何有用信息。 请捕获 SWAU058 文档中所示的完整日志、我可以再看一下连接建立期间是否缺少任何内容。

    此致、

    Vihang