This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:OTA 更新期间出现套接字错误

Guru**** 2554510 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/776600/cc3220mod-socket-error-during-ota-update

器件型号:CC3220MOD

大家好、社区、

在 OTA 更新过程中、会显示以下错误、导致更新失败。 有什么想法,原因是什么?

"接受客户端连接时出错,错误-95"

错误-95:“传输端点不支持操作” (SL_ERROR_BSD_EOPNOTSUPP)。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您使用的是参考应用程序(OOB)还是修改后的应用程序?

     此错误表示所需操作与套接字类型之间存在冲突(例如、SL_ACCEPT 不能在 UDP/Dat报 套接字上使用)。

    请确保套接字已创建为流套接字。

    如果仍然找不到问题的根源、请提供有关更改和完整日志(终端和 NWP 日志)的更多详细信息。

    有关收集 NWP 日志的说明、请参阅 :processors.wiki.ti.com/.../CC3120_&_CC3220_Capture_NWP_Logs。

    谢谢、

    Kobi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、

    感谢您的回复。
    我们使用的是本地 OTA 示例、我们已将其修改为适合非 RTOS 应用。
    套接字是流套接字(最初在 otaReportServerTask 中完成)。
    我们无法始终如一地重现此问题。 它在进入时发生一次、而...

    当我们收集到更多信息后、我们将再次发布。 捕获 NWP 日志似乎不是一项直接的任务、因为 GPIO07是我们应用(CC3220MOD)的重要组成部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我再次验证了代码。

    在 sl_accept 的上下文中、EOPNOTSUPSW 返回值仅在套接字协议不是 TCP (即不是流套接字)时才可用、请验证您的代码。

    我现在要关闭这个。

    BR、

    Kobi